This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:BQ28Z610-R1蓄电池电量计参数未正确显示。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078396/bq28z610-r1-bq28z610-r1-battery-fuel-gauge-parameter-not-showing-correctly

部件号:BQ28Z610-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIO,GPCCHEM

TI 您好,  

       我通过以下方式执行了蓄电池记忆周期:

https://www.ti.com/lit/ug/sluuc81/sluuc81.pdf?ts=1645166768771&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

https://www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf?ts=1645166815689&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

并根据附件文件 e2e.ti.com/.../DM_5F00_File.zip 配置数据存储器

问题是,  

1.未获得电池平衡...?请注册..

单元格1电压为3.7伏,单元格2电压为4.4伏。?另外,检查单元格是否相同。

2.观察电池充电预测是否也错误。

3.电池充满时间也是错误的。

4,它显示-70mA 放电流处于理想状态。?这种电池电量计是否耗散。?    

注意,

我根据指导原则校准系统,根据学习周期执行要求设置所有寄存器,并根据单元配置配置数据存储器。

 请检查所有共享文件和 BQStudio 详细信息,如果需要任何更改或我做了一些错误,请按照说明指导我们。

谢谢,

拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    您的 CUV 阈值是否设置为5V? 这是电压下的电池,因此应将其设置为单个电池电平。 这将导致细胞平衡和测量算法出现问题。

    此外,您的 SDV 也已设置好,我会确保您在测试测量功能之前配置了安全参数。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

              您能否共享2P2S 单元配置电池单元1的 ME 数据存储参数? 额定电压为3.7V 2。 最大电压为4.2V 3. 电池容量为3350mAh

    如果我有一些参考文件,这有助于我们推进 Fastly。

    谢谢,  

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    仪表的默认参数通常接近标称锂离子组件。 您可以通过转到右上角导入下的数据存储器导入 bqStudio 中的默认值。 您必须为自己的应用设置保护以匹配电池,请使用 TRM 作为使用每种保护的参考。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,  

              我也做了同样的事,你在上面提到过。  

    我导入了默认数据存储器参数,但尝试配置2P2S 电池配置时出现问题。

    在识别单元参数和电池组参数时遇到问题,对于我使用的 TRM,请交叉检查2P2S 的数据存储器参数。

    e2e.ti.com/.../DM.gg.zip

    谢谢,

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    TRM 将定义单元电压,整个系统电压或组电压的任何值。 如果您对某些参数有具体问题,我们可以回答这些问题。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

               我根据该配置共享了更新后的数据存储器文件我观察到 SOH,SOC 和平均完成时间 此参数未正确显示。

    1. SOH 持续显示41%,充电,放电和待机等状态没有变化  

    2.观察 SOC 预测错误,在100% SOC 电池组时,100%充电时间超过1小时才能充满电(根据70mA 的电流得出结论)  

    3.完全预测的平均时间也是错误的  

    当 BQ28z610-R1处于待机模式时,表示没有连接充电器或负载,此时我观察到-60mA 电瓶漏电。

    谢谢,

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    您尚未完成学习周期,在学习周期之前,您还必须上传 CHEM ID 并使用 GPCCHEM 查找最佳匹配 ID。

    在完成这些步骤之前,仪表将不会报告任何有用的测量信息。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,  

              我的细胞化学 ID 在学习周期前上传,是否需要找到该试剂盒的化学 ID?

    我使用的是用于3350mAh NCR18650B Panasonic 电池的 Chemistry ID is 2100。

    谢谢,

    怀瓦特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    我建议运行 GPCCHEM 工具,以确保其是最匹配的 CHEM ID。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

               根据您的建议,我找到了电池组的 Chemistry ID e2e.ti.com/.../0257.GPC_5F00_report.txt

    使用建议的化学 ID 重新生成黄金图像文件,但我没有发现任何 SOH 变化(只有6%的变化,从41%变为47)。

    谢谢,

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    您提交给工具的数据似乎存在问题,您能否共享您为此报告发送的数据?

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt,

    当然,请检查数据日志文件

     e2e.ti.com/.../Phynart1.zip

    谢谢,  

    拉胡尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rahul,

    我不确定我是否理解提交的数据,放电电电压太动态,无法用于工具,放电需要恒定电流。 放电电电流似乎迅速波动,导致电压大移动。 看起来您的温度也比室温(25°C)高一些

    请务必遵循 GPCCHEM 工具页面上的指南了解详细信息,您提交的图表应与给出的示例相似。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒