“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIO,GPCCHEM
TI 您好,
我通过以下方式执行了蓄电池记忆周期:
并根据附件文件 e2e.ti.com/.../DM_5F00_File.zip 配置数据存储器
问题是,
1.未获得电池平衡...?请注册..
单元格1电压为3.7伏,单元格2电压为4.4伏。?另外,检查单元格是否相同。
2.观察电池充电预测是否也错误。
3.电池充满时间也是错误的。
4,它显示-70mA 放电流处于理想状态。?这种电池电量计是否耗散。?
注意,
我根据指导原则校准系统,根据学习周期执行要求设置所有寄存器,并根据单元配置配置数据存储器。
请检查所有共享文件和 BQStudio 详细信息,如果需要任何更改或我做了一些错误,请按照说明指导我们。
谢谢,
拉胡尔