This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:BQSTUDIO

Guru**** 2578965 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079925/bq40z50-r1-bqstudio

部件号:BQ40Z50-R1
“线程:BQSTUDIO”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

客户想知道 BQSTUDIO 设置中 FUSE 目录和永久故障目录之间的区别。 请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    保险丝部分指定要熔断的保险丝的值。 检测到永久性故障状态后,保险丝将熔断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    感谢你的帮助!

    意味着保险丝部分指示保险丝熔断的保护,例如由于蓄电池过电压导致的永久性故障,并且保险丝部分已设置?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    谢谢!

    另一个问题:

    蓄电池组的次级过电压保护时间是否必须短于第一次过电压保护时间?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    您是否提及2LVL 延迟? 这是用于检测外部触发器。 它是独立的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    [引用 userid="4931" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forume/1079925/bq40z50-R1-bqstudio /4001933#4001933]]2 LVL 延迟时间吗? [/引用]

    是的,他们想知道 内部软件过压是否需要比外部保护更长的时间。  

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    外部保护将提供触发信号。 内部软件将在延迟后检测到它。 延迟有助于过滤噪音。 它不必比外部保护更长。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,

    再次感谢你的帮助。

    还有一个问题:

    当锂磷酸盐电池匹配 ID 错误接近8%时,是否有可能成功学习电池组? 如果不成功,或者如果不进行燃油油位学习,是否会对蓄电池组油位产生任何影响?

    谢谢,此致,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!

    大多数情况下,为了进行适当的测量,匹配 ID 错误应在3%以内。