This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2818A-Q1:功率因数校正 IC 干扰 Ballast IC UBA2014

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079103/ucc2818a-q1-power-factor-correction-ic-interferes-with-ballast-ic-uba2014

部件号:UCC2818A-Q1
“线程:UCC2818”中讨论的其它部件

 

我 使用 UCC2818AQ 作为配重电路中的功率因数校正阶段。 配重电路是 PFC 级后的半桥逆变器。 配重 IC IR21592已过时,我正在重新设计电路,我已用 UBA2014替换 IR21592,当 PFC 级停用时,电路工作正常。 当我禁用 UBA2014并启用 UCC2818时,使用电源电压作为来自自动变压器的输入,PFC 开始工作,并将直流链路电压提高到大约设计值420VDC。 当我启用两级信号时,两个 IC 电路不工作,UCC2818干扰配重 IC 栅极信号,如果我进一步增加输入电压,半桥 MOSFET 将会烧坏。 我已附上半桥 MOSFET 的栅极信号图片(黄色高侧和紫色低侧 MOSFET 栅极电压)。  在该电路中,电源和控制 IC 接地未被隔离,它们共用同一接地。 问题是不是因为共同点?

 

为了缩小问题的根源,我拆除了 UCC2818和半桥下侧 MOSFET 之间的同步链路,方法是拆除同步链路中的直流阻塞电容器。 但问题仍然存在。 请告诉我如何使 UCC2818与半桥下游转换器同步,这将是一件非常棒的事情,如示意图所示。  

 

IR21592 IC 的电路工作正常,但当我用 UBA2014替换该 IC 时,UCC2818无法正常工作。 请帮我解决这个技术问题吗?  

 

在使用 UBA2014的半桥配重回路之前,如果要将 UCC2818用作 PFC 前阶段,我是否需要考虑额外的设计要求?

 

如果您能帮助我设计这条线路,我将不胜感激,我们每年有50,000多名员工在生产,我需要尽快完成设计。

 

此致,

神明

当我打开 PFC IC UCC2818时,半桥门发出信号:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

    我想您打算附上一份示意图,请您附上。

    你触及 了共同点,这肯定是个问题,但我想看示意图来验证。

    此致,
    射线  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,  

    不幸的是,我无法公开分享这一图解,我是否有办法只能与你们分享?

    谢谢,

    神明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

    我向您发送了一份“朋友请求”。 连接后,您可以通过该渠道与我私下分享原理图。

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你雷,我接受了你朋友的请求,并私下给你发了一封信。

    神明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,神明,

    在我们继续进行私人聊天讨论时,我将结束这个话题,您的问题已经得到解决。

    射线