This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:是否需要为"降级"从-R1到非 R1零件生成新的 golden 文件?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080154/bq28z610-is-it-necessary-to-generate-a-new-golden-file-for-downgrading-from--r1-to-non-r1-part

部件号:BQ28Z610

由于供应链问题,我无法购买 BQ28Z610-R1版本的燃油表,只能购买  BQ28Z610 (无后缀)版本。

我很少看到关于 I2C 超时的“错误修复”的描述,或者在什么情况下可能会出现问题(即,没有找到勘误表)。  是否有关于此问题的描述,或者由于“降级”到非 R1部件而可能出现的任何其他问题?

另外,为 R1部件提取现有的 Golden 文件并为非 R1部件生成什么过程(我假设需要执行此操作,但如果错误,请纠正我的错误)。

此致,

J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    在这种情况下,硬件是不同的。 因此,需要建立一个新的黄金形象。

    您可以导出 GG.csv 文件并导入内容,然后验证数据存储器设置。 然后对正确的化学进行编程并运行学习周期以获得金色图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  您是否有关于非 R1部件可能导致问题的任何情形或条件的信息?  如果在使用这些“旧”部件时发现有奇怪的行为,我想知道它们。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    本文档有更改列表

    www.ti.com/.../sluaa42

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我已经看过这个列表,但它没有给出很好的描述。  例如,“I2C 引擎的总线超时重置”-这是因为某些问题而添加到设备中,还是仅仅 是一个全新的,好的设备?  列表中的其他项被描述为“错误修复”,但它们是在非 R1设备中出现的错误,还是仅仅是列表中其他更改中引入的错误?

    我的基本需求是使用较旧的部件感到舒适,或者至少要注意可能咬我的东西。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    由于您想从 R1迁移到非 R1,因此需要真正注意这些项目

    I2C 引擎的 Buslow 超时重置:这是一个硬件错误(已在 R1中修复)

    添加广播模式:此功能仅存在于 R1

    启用 SMB 超时:这仅存在于 R1中,旧版本中不实施超时

    修复 Ra 表更新:这是一个错误(在 R1中修复)

    休眠 MAC 命令:这是一个错误(在 R1中修复)

    进入睡眠模式时的 AD 转换:这是一个错误(在 R1中修复)

    您是否正在使用任何新功能(由功能请求指示),则这些功能将不可用