This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882-Q1:关于 ts552882-Q1,是否可以执行输出恒定电流控制?

Guru**** 2813975 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079883/tps552882-q1-about-tps552882-q1-can-the-output-constant-current-control-be-carried-out

部件号:TPS552882-Q1
“线程: 测试”中讨论的其它部件

所有的都很好!

目前,ts552882-Q1用于电路设计,输入电压为8 ~ 36V,输出电压为12V / 3a。 如果输出短路,ts552882-Q1可以实现恒定电流3A 控制? 如下图所示,为 R7选择了16m Ω。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    如果输出较短,则取决于应用程序的 Ilim 设置。 如果输出电压低于0.8伏,且平均电感器电流高于设置值,设备将进入“打嗝”模式。

    在您的应用中,如果您将平均电感器电流限制设置得足够高,设备将不会进入“电阻器”模式,但会输出恒定的3A 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    目前,我想使用 ts552882-Q1来为法拉电容器充电(电容器规格:5F/12V)。 输入电压为8 ~ 36V,输出电压为12V,电流为2 ~ 3a。 将恒定电流设置为3a。 在初始通电期间,电流限制为3a,后一级的电压将缓慢上升,并线性上升至12V。 如果电感电流的阈值设置得比恒定电流的3A 电流高得多,则应该实现此方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    我认为它应该起作用。 您可以在 TI EVM 上测试此想法,或使用 PSpice 模拟来验证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TI EVM 是否可以应用于官方提供的实物?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    很抱歉我没有理解您的意思。