This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:执行过电流保护操作时,TPS54202会从多少安培恢复?

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078476/tps54202-how-many-amperes-does-the-tps54202-recover-from-when-the-overcurrent-protection-operation-is-performed

部件号:TPS54202

尊敬的团队。

执行过电流保护操作时,TPS54202会从多少安培恢复?

它是否不会在0.5A 时恢复?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    本周末之后,年轻人和哈里将回复您。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    一旦设备从过电流保护中移除,设备将恢复正常运行,而不会超过负载电流。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    顺便提一下,即使我将120uF 连接到外部并打开电源,TPS54202也没有启动。 你知道原因吗? ??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Keitaro,

    您能否帮助分享您的选择并捕捉启动的波形?

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

        

    请参阅上述内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    启动时的 Vin 输出和加载是什么?

    您能否帮助捕获 SW+VIN+VOUT+电感器电流波,以进行检查?

    浮动 EN 针脚再次检查。-拆下 R536和 R539

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    顺便说一下,是否可以将起动电压低于输出电压? 从长远看,你能保证这种状况吗?

    基尔塔罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Arai,

    似乎您为该问题提交了另一个问题,因此我将首先结束此问题。 如果您有任何其他问题,请随时告诉我。