This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设备查询

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5155, LM5156, PMP22155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080071/device-inquiry

《线程》中讨论的其他部件:LM5155LM5156PMP22155莱昂纳多

您好,

我的客户正在寻找符合以下要求的 DC/DC 转换器。
VIN = 12V

输出电压=-195V
Iout (最大)= 0.1A

TI 是否有任何设备或应用电路来满足这些要求?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您可以选择反向降压升压转换器,但 HVC 没有适合此应用的模拟 PWM 控制器。 您可以询问其他业务部门。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺-桑,您好!

    需要考虑的几个选项:

    1.你可以像  肖恩建议的那样推荐 www.ti.com/.../PMP22155 (谢谢你肖恩!)。  但是,这种设计通常适合于~10mA 左右的低负载电流。  您的100mA 负载对于充油泵阶段似乎过大。

    2. 使用 LM5155或 LM5156的非隔离回扫拓扑。  如果输出电压调节要求不是很严格,您可以使用 PSR 回扫。

    谢谢,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤浩,

    感谢您的回答。

    我不熟悉 PSR 回扫,也不知道如何使用 LM51或 LM516从+12V 产生-195V 电压。
    如果您能提供粗略的示例示意图和更多解释,这将非常有帮助。

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于这样的高压电源,我建议您查看 Resonant Royer 类型转换器或用于 CCFL 驱动的其它类似电源。  它们提供高电压和低输出波纹,可设计为提供所需的输出电流电平。  有关  此类高压电源电路的示例,请参阅 Unitrode 应用手册 U-141 www.ti.com/.../slua056.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尤浩,

    我的客户还有一个关于 PMP22155的问题。
    在 PMP22155上,是否可以通过更换外部组件获得大于10mA 的输出电流?
    或者 LM5155本身有限制获得>10mA 输出?
    在 PMP22155上获得超过10mA 输出的真正瓶颈是什么?

    此致,

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希拉诺-桑,您好!

    第一个更正: 是莱昂纳多推荐了 PMP22155,很抱歉 我把它错误地误认为是肖恩。  

    PMP22155法中没有硬电流限制,但充油泵级不适合且效率较低,无法提供更高的电流。   请注意,这些电容器的充电和放电每个切换周期都有窄幅和高幅电流脉冲。   

    我想推荐一种回扫拓扑,通过选择合适的变压器转速比,您可以轻松优化占空比,而变压器次级绕组可以轻松实现负输出轨。  如果您使用 PSR,即从主侧调节,则可以避免电平转换电路来监控负输出以获得反馈。  

    请参阅 https://www.ti.com/jp/lit/zip/snvc240上的回扫设计计算器,您可以使用该计算器选择两个输出轨和非隔离轨,并使用 一个导轨为 VCC 生成10V,而第二个输出导轨可以通过交换接地端口和导轨端口(如以下配置)为-190V 导轨。

    此致,

    您好