This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3658:LN3658未完全为电池充电

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079300/lm3658-ln3658-not-fully-charging-the-battery

部件号:LM3658

尊敬的 TI 团队:

我们也面临着类似的问题。 我们的锂离子电池未充满电至4.2V。 问题出在哪里?

在 E2E 线程中的类似问题中,它们已解决了该问题。 但我无法理解为解决这一问题所做的改变。

谢谢,此致,

保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    您是否有一个示意图,我们可以查看它? 共享的 POST 是关于 SuperCap 用作电池的问题。 由于您提到您使用的是锂离子电池,因此可能不适用。  

    在 SuperCap 的帖子中,原始海报看起来与大家分享了不同之处,我相信其中一份回复中只声明他们已开始看到 BAT 针脚上的4.0到4.2V。  

    此致,

    安东尼·范

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是 Anthony P Pham 示意图部分。 感谢您的支持。

    对延迟发布表示歉意。

    此致,

    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    您能否分享您在统计数据引脚上看到的内容? 您是否能够测量进入蓄电池的电流和电压?

    从您的示意图看,您的 CHG_In 引脚和 USBpwr 引脚似乎短路。 这不是预期用途,因为它们都是电源输入,其中一个是 USB,另一个是适配器。  您是否能够更改此设置?

    充电器运行多长时间? 蓄电池的容量是多少? 电池是否已充电  

    此致,

    安东尼·范