This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS274160:如何将多路复用电流反馈与高频 PWM 控制配合使用

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078264/tps274160-how-to-used-muxxed-current-feedback-with-high-frequency-pwm-control

部件号:TPS274160

如果我的驱动频率为1kHz,我不确定如何使用4通道部分的矩阵电流反馈。如果切换时间为50us (必须切换4次才能获得所有输出), 然后,假设 ADC 读数为瞬时值,您可以每200 us (5kHz)获得一个通道的样本。每 PWM 频率只剩下5个样本,这就好比是带有感应负载的别名。 如果在 SENSE 输出中添加滤波器,则在读数低于1kHz 时,稳定时间将受到显著影响。 如何使用此零件驱动感应负载的示例是否使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    是的,这是一个令人担忧的问题。 在您提到的另一篇文章中,您也将使用高电流。 高电流加上相对较高的切换频率,可能会给零件带来更多的热应力。  您的应用是否可以选择4x 单通道设备? 它可以处理热敏电流,提高电流,并实时读取电流感应反馈。

    我能知道什么限制了切换时间为50us 吗? 在这种情况下,您为什么特别担心感应负载?

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据产品文档,这是电流感应过渡延迟  

    4个单通道的工作成本和封装尺寸将更高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    如果是感应负载,电流不应立即改变。 您的案例中是否仍有一个200us 样本?

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ben,

    有一段时间没有听到您的声音。 请随意重新打开线程。

    此致,

    爱知