This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61160:防止 ESD

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61160, TPS61161, TPS92360, TPS61160A, TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079500/tps61160-protection-from-esd

部件号:TPS61160
“线程”中讨论的其它部件: 测试TPS61161TPS92360TPS61165

我们使用此芯片驱动 TFT 显示屏的 LED 背光。 初始原型运行非常好,但我们刚刚完成了40件生产,这块芯片发生了6次故障。 我们的下一次跑步是150个单位进行长期现场测试,因此我们需要将其弄直。 我完全不相信我们有缺陷的部件,根据我的测试数据,我们似乎对 FB 引脚有 ESD 损坏。 这似乎是在刷新后处理主板时发生的,或者在将 LCD 显示屏连接到 TPS61160旁边的连接器时发生的。

我要做的是在 LED 背光的阴极和 FB 引脚之间插入电阻器(10欧姆?) 并将一个瞬态抑制器穿过5欧姆 FB 电阻器接地。 我发现此引脚上的 Vmax 为3V (与 COMP 引脚相同),我认为这不会导致任何操作问题,除了在10欧姆电阻器上产生的额外400mV。 我还可以考虑在多路 COMP 电容器上使用 ESD 抑制器。 这些都是操作人员放置手指的正确位置,我们都对 ESD 感到震惊,但我没有其他解释。  

是否有人看到这方面的任何问题,或经历过类似的事情?

感谢您的反馈!

拉里·阿菲尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

      您能否帮助澄清如何根据数据得出 ESD 结论? 是否有任何异常波形可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前,ESD 是一个诚实的猜测,故障装置似乎根本不工作,没有波形显示。 我昨晚在非常严格的 ESD 控制下亲自测试了一小批全新的设备,并发现了同样的故障。 所有电源和信号(45% 5kHz 3.3V 方波)都出现在正确的引脚上,设备根本不会开始切换或打开 FB 参考电压。

    我现在所看的是电感器,这种设计目前正在使用来自 Wurth 的多层电感器。 在审查 TPS 规格(第 n 次)后,我查看了建议的电感器,它们都是线绕。 我现在有两种不同的 Murata 线绕电感器可以尝试,一种使用铁氧体磁芯,另一种使用铁粉末磁芯。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是一幅设计图,别看我出了什么问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试过两个铁氧体磁芯电感器来代替 L5,但没有变化,背光的输出电压仍然是12V 直流输入,未检测到切换。

    LC 滤波器组件(L11,L12,C59,C60)用于防止600kHz 切换噪音反射回12V 系统电源。 这种设计必须满足 EMC 要求,12伏电压通过多个高端汽车驱动器从主板上输出。 我认为这两个电感器可能会干扰操作,因此我将其卸下并将电极短路...仍然不幸运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

      1. 您能否帮助设置示波器以捕获启动波形,以确保设备不会触发任何故障,因为时间可能很短?

      2.对于原理图,我想知道 TFT 显示屏内部的 LED 配置,LED 串电压,电流等

      3.实际上,从布局上来说,从连接器到 FB 引脚的 FB 迹线很长,这对噪声抗扰性没有好处。 此外,我还看到5kHz PWM 轨迹穿过 FB 轨迹和 SW,尽管它们不在同一层,但顶层和底层之间是否有接地层?  

      4. 由于第3类问题,您能否为正常启动的主板提供 FB,SW,VLED,ILED 的波形? 更好地获得启动结果和稳定的结果。(也可以进行局部放大)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    首先我要谈谈第3个问题,这是一个4层电路板,因此 FB 和 SW 轨迹之间有一个接地平面和3.3V 功率平面。

    我将向您介绍您今天提到的有关好设备和非启动设备的范围跟踪。 我认为26V 断路保护正在触发,但我无法检测到。 下面是这两种情况的比较,我尝试在 FB 信号的上坡上触发,但没有看到任何东西,我会在 VLED 或 SW 线路上重试。 开路检测的响应时间有多快? 我在规范中没有看到任何关于这一点的东西  


    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LED 指示灯串表示25V 时需要40mA,我看到在上述曲线中的工作单元上大约需要22-23V 电压。 是的,这距离26V 开路阈值太近了,但我没有看到这方面的证据,尽管这很有意义! 我的计划是在批量生产中迁移到 TPS61161。
    以上示波器波形迹线是典型的,我可以看到 VLED 和 FB 上的启动信号处于100的 usec 范围内,我应该能够触发这些信号。 但我没有尝试触发 SW 信号,我将在以后了解更多信息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅森:我已经插入了两张 TPS61160良好启动的图片。 我在 SW 线路的下坡上触发,这种触发非常可靠。 当我在同一触发设置下切换到“坏”电路板时,范围不会触发。 我尝试了几次,将触发电压移至 SW 线路上的12V 额定电压附近,但没有电流过。 芯片不会尝试启动并跳闸26V 断路电平... SW 输出永远不会切换。 很奇怪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经拍摄了两个不同的制作过程的显微镜照片,第一次是在9月21日,是用从 Digikey 购买的芯片制作的,由于可用性,我们正在处理的这些板现在已经有来自海外来源“Win Source Electronics”的 IC。 注塑看起来略有不同,但顶部文本的字体却有很大不同! 我们是否可以获得假冒的芯片?

    DigiKey:

    Win 来源:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

      实际上,我们只能确保从 TI 或其代理处购买的设备的正常运行。

      根据测试结果,设备不会触发任何故障。 可能会收到 假冒的芯片,或者它们可能未被正确存储。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    我完全理解,我认为存储不是一个问题。 这些部件来自海外,贴标或标记极少,因此我现在的问题是找到有效的替换部件。 今年晚些时候,我的产量预计将上升到每年>3k,这是一个150件式的现场测试。 我们在此组件上使用4-5个其它 TI 部件(降压转换器,电流限制器等),但此部件是唯一的电源问题。

    感谢你的所有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

      充分理解您的顾虑。 对于更换,我想确认您的操作条件:

    VIN 12VDC,VLED 25V 直流,ILED 25mA,仅一个字符串

      基本上,我认为 TPS6116X,TPS92360可以满足上述要求。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确,除了电流,它的一个字符串@40mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    1个问题,我找不到以下描述:TPS61160和 TPS61160A 部件之间有何区别?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Larry

      唯一的区别是 TPS61160具有单线功能,而 TPS61160A 没有。 单线函数的详细描述可以参考数据表。

       根据您的要求,TPS61160,TPS61161,TPS61165可以成为候选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    我发现我对规格不够深入,因为我使用的是标准 PWM 模式,我们也可以使用其中一种模式。

    谢谢