This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:TPS62827

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077323/tps62827-tps62827

部件号:TPS62827

您好 TI 团队,

我们正在使用 TPS62827降压来获取 TI AM62X 处理器的 IO 电压。 设计中的总净电容约为>100uF。

这种降压能处理这种净电容。 支持的最大净电容是多少。

下面是降压电路,请您提供反馈。

此致,

维迪亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya,

    此>100uF 输出电容器要求是否来自负载数据表?

    我倾向于在这一主题上小心谨慎,因为最重要的参数是满足负载的交流/直流精确度。

    下面是一段很好的视频,介绍了挑战: https://training.ti.com/how-meet-fpgas-dc-voltage-accuracy-and-ac-load-transient-specification

    请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya,

    我n´t 听到你的声音

    你还有什么问题吗?
    请告诉我是否可以提供帮助。

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vidhya,

    由于不活动,我将关闭此线程。
    如果您有任何其他问题或意见,请在下面回复。

    谢谢,

    多里安