This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61390EVM-020:测试过程问题

Guru**** 2381020 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61390
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079398/tps61390evm-020-test-process-problems

部件号:TPS61390EVM-020
“线程:TPS61390测试”中讨论的其它部件

您好,

我们希望在 PON 中使用 TPS61390作为 APD 电源。 对于 EVM 测试过程,我们遇到了以下问题:

1.如何选择 MON1和 MON2。 是否可以自动选择? 还是我们需要使用增益销?

对于 APF 动态负载测试,这是否意味着我们需要在浇口上添加外部1.15V? 我们将 EVM 上的1.1V 连接到闸极,但它不起作用

3.如何实现 采样和保持功能?

谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建宁,

    这是一个详细描述的星期一:https://www.ti.com/lit/an/slvaeh5/slvaeh5.pdf?ts=1645606313976&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS61390。  

    2.1V 是的,可能无法达到 MOS 阈值,使用1.15V 时可能为1mA。

    对于样品和保压,VSP 是具有单端输出的样品/保压输出。  外部 ADC 可以感应运算放大器输出的电压,以测量光强。 采样和保持由连接到采样引脚的外部时钟的上升边缘启用,抑制电容器捕获电流镜像信号的电压(MON1和 MON2的电压)。TPS61390支持的采样时间最短为350 ns (通常)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,耶琴

    感谢你的回复。

    实际上,MOS 需要在门上1.7V-2.0V 才能打开。 打开后,它似乎异常工作。

    MOS   100Ω 打开后,R15的电压为0.397V,因此电流应为0.397V/Δ T=0.00397A=3.97mA。 但实际上,Vmon2=1.11V,Vmon1=1.6V,Vgain =3.3V, VSP =2.25V。

     异常点为: VSP≠4*MON2,VSP (2.25V)≠4*0.2*Iapd*RMON2+4 *IBIALY*RMON2(0.8*0.00397*3k+4*20*10-6*3k=9.768V)

    可能的原因是什么? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,建宁,

    埃里克将在电子邮件中回复,因此我将关闭此主题。