This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:BQ25890:OTG 配置自动禁用自身

Guru**** 2535530 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079798/bq25892-bq25890-otg_config-disables-itself-automatically

部件号:BQ25892

您好,

我们的 OTG 模式 BQ25892有问题。 芯片的所有功能都正常工作,但我们无法设置 OTG 配置位,而芯片是通过 VBUS 供电的。   I2C 上设置了 OTG 配置位后,它被读回为0。 问题仅存在于通过 VBUS 供电的充电器时,在断开 VBUS 连接后,我们能够正确设置 OTG 配置,即使在 VBUS 电源恢复后,它仍保持正确状态。 将其设置为0后,当 VBUS 存在时,我们无法再次设置它。

问题 似乎与以下内容相同:

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/912078/bq25890-otg_config-disables-itself-automatically

非常感谢,

Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krzysztof,

    请在将 OTG 配置位分别写入 1之前和之后提供以下内容吗?

    1.VBUS (VBUS 引脚处的电压),IVBUS (OTG 负载),VBAT (BAT 引脚处的电压),IBAT,vsys,ISYS,PMID (PMID 引脚处的电压),IPMID (PMID 引脚处的负载)

    2.所有寄存器读数

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,宁

    感谢您的及时响应。

    AD .1a) OTG 配置=0 (OTG 引脚低,存在 VBUS):

    VBUS = 4.93V,

    IVBUS =无 OTG 负载,

    VBAT=4.19V,

    IBAT=~0A,

    vsys= 4.20V,

    Isys=~0.52A,

    VPMID= 4.87V

    IPMID=无负载。

    寄存器转储:

       0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f   
    00:7F E6 11 1a 20 13 5e 0 d 03 44 73 56 00 e 00
    10:00 94 00 0d 06 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (10:00 94 00 0d 06 ff 很好的酒店 FF

    AD .1b)在设置 OTG 配置=1后(OTG 引脚仍然很低,VBUS 存在):

    VBUS = 4.93V,

    IVBUS =无 OTG 负载,

    VBAT=4.20,

    IBAT=~0A,

    vsys= 4.20V,

    Isys=~0.48A,

    VPMID= 4.87V

    IPMID=无负载。

    寄存器转储:

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00:7F E6 11 1a 20 13 5e 0 d 03 44 73 56 00 e 00
    10:00 94 00 0d 06 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (10:00 94 00 0d 06 ff 很好的酒店 FF

    AD .1c)设置 OTG 配置=1后(OTG 引脚高,在 VBUS 不存在的情况下 OTG 配置集):

    VBUS = 4.97V,

    IVBUS =无 OTG 负载,

    VBAT=3.85V,

    IBAT=

    vsys= 3.84V,

    Isys=~0.76A,

    VPMID= 4.97V

    IPMID=无负载。

    寄存器转储:

        0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00:7F E6 11 3a 20 13 5e 0d 03 44 73 E2 00 0e 4e 4e
    10:47 00 00 3f 06 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff (6:30 - 30 很好的酒店 FF

    非常感谢,

    Krzysztof

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Krzysztof,

    感谢您提供相关信息,我们 将在下周初再次与您取得相关信息。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Krzysztof,

    当适配器连接到 VBUS 时,设备无法进入升温模式。 我们在这篇主题中有一些更多信息: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/815539/linux-bq25892-boost-mode-problem

    此致,

    尼克