This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B81-Q1:TPS7B8150QDGNRQ1

Guru**** 2538080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B82-Q1, TPS7B81-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079710/tps7b81-q1-tps7b8150qdgnrq1

部件号:TPS7B81-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TPS7B82-Q1

您好,

请在 下图中提供 LDO TPS7B8150QDGNRQ1 IC

输入电压与静态电流  

2.输出电流与静态电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,高拉夫,

    TPS7B82-Q1是  TPS7B81-Q1的300mA 姊妹版本,其行为方式与图6-1中的150mA 输出电流和图6-2中的1mA 和100mA 曲线相同。

    从 TPS7B82-Q1数据表第8页:

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您提供信息   

    您能否在'Iout = 22mA'提供此电压与静态电流图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,高拉夫,

    是否存在特定的关注范围或状况?

    在输出电流=22mA 时,性能曲线将在图6-2中的黑色和红色曲线之间。

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米