This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MC33063A:无法确定电容器/电阻器/电感器所需的值

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: MC33063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080184/mc33063a-having-trouble-determining-values-needed-for-capacitors-resistors-inductor

部件号:MC33063A

我计划使用此功能将电池电压从3.7升至5V。 从数据表看,给定的升压电路比12-28V 大得多。 我看到了用于确定数值的表格,但我不确定电路需要什么吨和吨。 我也不确定开关频率 f 我理解输出电压=1.25 (1 + R2/R1)。 I 输出电流应该在100-150 mA 左右,我假设您希望 V 波纹尽可能小,大约为0.25V?

如果有人能提供一些很好的澄清! 如果您需要其他信息,请告诉我。

谢谢,

瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    感谢您考虑使用 MC33063A。  请参阅以下应用说明以帮助您选择组件。

    https://www.ti.com/lit/pdf/slva252

    此致,

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao,  

    您发送的数据表适用于 MC34063。 这是否等同于 MC33060AD?

    谢谢,
    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,瑞安,

    MC33060AD 的来源是什么?  它不是 TI 部件号。 或者,这是您在上述帖子中的一种类型吗?  

    MC33063和 MC34063共用相同的数据表,后者的工作范围为0至70C。  这两种设备的设计准则相似。

    谢谢,

    您好