This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1431:TL1431

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080108/tl1431-tl1431

部件号:TL1431
“Thread:TestTL431”中讨论的其它部件

您好,

您在何处考虑了参考输入噪声图中的参考(在哪个引脚中)? (数据表图7)

您为噪声测试显示的唯一测试配置是以下配置。 它与图8结果相对应。

我们很有兴趣为噪音发生器进行配置测试或参考,以获得 RTI 噪音。

谢谢你。

成为,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    您当然可以构建图中所示的电路来进行噪音测试。 这是因为 TL431上的噪声级别低于测量设备所能看到的噪声级别,因此需要大大提高(在本例中,大约为20,000x)。

    如果您在本例中说“引用输入”,则表示 TL431的阴极。 之所以被称为 RTI,是因为必须从输出噪声中重新计算增益,以确定输入噪声(来自电压参考)。

    —托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的回复。

    为了确保理解您的回答,请用红色标注两点,以表明允许在以下原理图上计算 RTI 和 RTO 的每个参考输入和输出(所有情况下):


    在您的回答中,我们会认为 RTI 的输入位于 VREF 引脚上(例如,在非反相输入引脚的 AOP 协议中),而阴极的输出上。

    非常感谢,

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    参见下文。 红色表示输入,蓝色表示输出。 对于这些原理图中的大多数,它们是相同的。

    —托尼