This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:最大出生日期错误超过8%,是否可以与 bq34z100-G1一起使用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQ34110, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079388/bq34z100-g1-max-dod-error-exceeds-8-can-it-be-used-with-the-bq34z100-g1

部件号:BQ34Z100-G1
“线程”中讨论的其它部件: BQ34110GPCCEDV

TI 专家,

 圆柱 LiFeCoPO₄细胞,由 GPC 计算的化学 ID,最大 DOD 误差超过8%,

 它可以与 bq34z100-G1一起使用吗?

 需要向美国的 TI 发送电池单元以定制化学品 ID?

  

  

 

 

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    任何超过5% DOD 错误的内容都不应用于应用,这可能需要特定于此单元格的 CHEM ID 才能使用阻抗跟踪。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我可以做的一个补充就是查看 BQ34110 CEDV 计量器,您不需要 CEDV 算法的 CHem ID,而 LFP 电池化学品的 CHem ID 通常会更坚固一些。

    您可以使用 GPCCEDV 工具通过向我们提交日志来查找您的 CEDV 参数。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯 勒:

    我与客户的其他项目正在使用 bq34z100-G1,我们已经用这款芯片开发了半年。
    当然,其他项目使用的细胞是 NMC 材料,这些项目使用 bq34z100-G1的进展相对平稳。
    现在这是一个新项目,单元格是 LFP 材料。
    我认为,由于考虑了仓库中的 bq34z100-G1芯片,以及客户系统方面的固件更新和复杂性问题。 仍要继续使用 bq34z100-G1。
    当然,我也想尝试使用 bq34110进行比较。

    另一个问题是,现在很难申请 bq34110的芯片样本,我们没有库存。 TI 网站也缺货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我理解这种情况。 我们可以继续实施 BQ34Z100-G1—我只想知道,由于 OCV 面积很大,因此使用阻抗跟踪的 LFP 化学品的难度可能更大。

    我将与您的 FAE 合作,开始该流程。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯 勒:

       非常感谢你的帮助。