This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:LM5009当前限制状态

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5009
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079547/lm5009-lm5009-current-limit-status

部件号:LM5009
“线程: COT测试”中讨论的其它部件

尊敬的 TI 专家:

我们已有 LM5009的应用程序。 输入电压约为75V (黄色曲线),输出电压约为14V (蓝色曲线)。 RCL 约为300K,,RON 约为475K 和1mH 电感器

在我们的应用中,LM5009的输出电流大多为5mA。但我们希望关闭或打开一个可比特继电器(12VDC)。此可双稳态继电器的负载为54欧姆和100毫秒 。  

这种负载可能会导致电流限制并导致输出电压下降,但这种电压下降可以从我们的应用中接受, 如图所示。

此类限流应用是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,小 odng,

    我的建议是在输出电压下降时检查输入电流,看起来它从14V 直流电压下降了大约1V,确保电流不会升高。

     奇怪的是,如果 这是正确的输入,Vin(黄色一)的末尾将会下降

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃琳娜:

    由于电源关闭,VIN 正在下降。

    输入电流的含义是什么? 电感器电流?  确保电流不会升高?

    是的,如果 RCL 为300K,则从14V 下降约1V,当然,如果 RCL 增加,下降电压将增加。例如 RCL = 1000K,Vout 大约为11V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你是对的。

    我想,在 Vout 瞬态期间,电流是否有上升的风险。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tks。 希望尽快获得您的反馈。 如果您需要更多信息,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    小东

    其中一个风险是电流限制 ,它现在的工作电阻接近54ohm,300mA,风险是如果 LM5009达到 250mA 下限,则继电器无法正常启动,  

    因此,请尝试使用继电器的200mA 电流,如果它工作正常,则可以使用。  

    另一个问题是您需要考虑热,如果继电器长时间工作,lm5009在过电流下工作,这可能会有 TSD 损坏或损坏的风险。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    正如本主题开头所述,我们的负载已固定,这意味着 LM5009可能会达到当前限制。但由于 交付问题,我们无法更改 LM5009。

     我们接受 LM5009中的电流限制操作,并且存在小电压降,例如从14V 到12V 的电压降。 我们仍在驱动继电器。

    这样听起来,14V 设置-->继电器驱动器(54 ohm)-->由于电流限制阈值,可能有些 LM5009会达到电流限制,这是不同的--> 输出电压下降 mabye Vout =输入电压*ton/(ton+toff)-->电流下降到220mA -->持续驱动继电器100ms --- >恢复到14V。如主题开头的图片所示。

    我的问题是这样说的风险?

    当然,我们只驾驶100毫秒,我们将考虑 LM5009的动态散热。

    请提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    香东

    是的,您描述的风险和您提到的风险是正确的。LM5009在这种情况下的工作已经接近 OC,这是风险,但您没有其他变化。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃琳娜,您好!

    您认为 LM5009的电压是否会从12伏降至极低(例如 3V),如果220mA 仍然是电流限制?

    或者 LM5009将 从12V 缓慢降至10.8V 以满足电流限制(例如200mA)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vout 12V 至10.8V 在 COT 模式的控制下是合理的,如果 Vout 12V 至3V 或甚至关闭,这就像一个热问题,而不是 Vout 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。LM5009的动态散热功能是否具备? 例如,信号脉冲,100ms

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我们没有这种测试。 我们提供 了 TJ 的 Webench 模拟,但在您的情况下,最好在机上执行多项测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你还有其他问题吗? 如果没有,我将继续并结束这条线程。
      如果您同意,请点击“已解决”。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢