This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62170:低输出电流的低效率

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079414/tps62170-low-efficiency-for-low-output-currents

部件号:TPS62170

您好,

我正在使用 DC-DC 电脑控制 器 tps62170,但其效率有问题。 我使用5.8V 作为输入,而稳定3V 作为输出。

当测量9mA 的输出电流时,输入电流为6.2mA,结果效率约为75%,根据数据表,这是可以接受的(预计将达到~85%)。

尽管如此,在测量0.22mA 和0.53mA 的输出电流时,输入电流为0.75mA 和2.8mA (相应地),因此产生的效率为15%和10%(相应地),这不符合基于数据表的预期(预计将达到~70%)。

随附电脑控制器示意图:

为什么低输出电流导致效率低下?

非常感谢您的帮助!

谢谢,

德克尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克尔:

    您是否测量了 TI EVM 或电路板的效率? 我认为这是您的测量问题。 请按照以下步骤再次进行双重检查。

    1. VIN 测量:使用直流表测量靠近 IC VIN 和接地引脚的 Cin 的输入电压。

    2.输出电压测量:使用直流表测量靠近 IC VOS 和接地引脚的输出电压。 Vos 是输出感应引脚。

    3.输入电流测量:使用100mA 最大范围直流电流表(大多数直流电流表具有此功能)或使用精确分流电阻器系列和 IC 输入引脚连接电源。 确保没有其他电流流经此路径。 这将获得准确的输入电流。  

    4.输出电流测量:对于如此低的负载电流,您不能使用电气负载。 我建议使用至少1%的电阻替代框来选择不同的输出电流。 请参见下图。 例如,0.22mA/3V,选择电阻13.63k。

    如果您仍有问题,请告诉我。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    现在,测量结果更可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德克尔:

    感谢您的更新。 我将关闭此帖子。

    谢谢,

    南希