This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65295:TPS65295

Guru**** 2390730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65295
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080007/tps65295-tps65295

部件号:TPS65295

根据数据表 TPS65295,Vddq(1.2V)提供8A,Vpp 提供1A,Vtt 提供1A 电流。 因此,当前值是单个 DIMM 的值。

我可以将其用于具有3个 DIMM 的 DDR4吗?

您是否可以为3个 DDR4 DIMM (如128GB 2933MHz)提供任何电源?

如下面附于第16页的数据表中所述,Ivtt 的电流为750mA。  TPS65295中的 Ivtt 电流为1A,单个 DIMM 的电流也是如此?

media-www.micron.com/.../asf18c2gx72pdz.pdf


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Siddhi,

    很抱歉我没收到你的电子邮件。

    您可能需要咨询 Micron。 通常, 我们的 TPS65295支持高达32GB。