This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65100:TPS65100通电/启动问题

Guru**** 2382290 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65100
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078682/tps65100-tps65100-power-up-start-up-problem

部件号:TPS65100

尊敬的先生:

我们使用 TPS65100 为 需要 AVDD=10.4V,400mA, VGH = 16V,4mA,  VGL =-7V 的 LCD 供电 4mA 和 VCOM = 3.6V。 我们在使用下面的原理图时遇到了一些问题,一段时间内启动并构建通电时通常需要的所有电源,但有时不启动并构建任何所需的电源轨。

请 建议 进行任何更正以解决上述问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我建议拆下 C22并将设备的引脚15连接到 GND,以便在充电泵倍增器模式下使用。

    您当前的原理图是在三进制模式下使用设备,它可能无法在三进制模式下调节至16V,因此会关闭。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Liaqat:

    感谢您的回应。您对 C22和 PIN#15双模式的观察是正确的。通过更改您建议的电路修改,我们现在在 VGH 处获得16V 电压,更早在20V 电压。

    电源轨的随机关闭尚未解决,我们发现 AVDD (10.4V)的电流受310mA 的限制, 超过 此电流电压将下降,甚至增加1-2mA。

    正因为如此,由于当前问题,该问题将会关闭,在启动峰值电流时,该问题也将继续存在。

    我们需要400mA 的连续电流和400mA 以上的峰值电流,持续几百毫秒。  

    是否有任何关于增加电流传输能力的建议,因为此 TPS65100的电流容量要求更高?

    请提前感谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    输出负载电流受增压开关电流限制的限制。  因此,为了获得更高的电流,电压转换率可能需要通过增加输入电压(VIN)或降低输出电压 AVDD 来减小。

    此致,

    聊斋