This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122增压环形问题

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079926/lm5122-lm5122-boost-circut-issue

部件号:LM5122
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好,

我们将 LM5122用于增压电路,输入为24V 类型。输出为48V POE 电源支持,  

我们测试电路板,然后 LM5122发生故障,因此请检查我们的原理图和 PCB 布局是否有任何错误,谢谢。

e2e.ti.com/.../BOOST_5F00_LM5122_5F00_PCB.pdfe2e.ti.com/.../BOOST_5F00_LM5122.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您使用 LM5122进行设计。  你能告诉你 LM5122是如何损坏的?  您能否分享一些症状? 是否有任何关键波形?

    谢谢,

    您好