This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3881:低电平最大电压

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078275/lm3881-low-level-max-voltage

部件号:LM3881
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户希望使用 LM3881驱动 IC,IC 的电压阈值需要0.2V。 如果最低压电压为0.4伏,则此设计将不起作用。  通过降低 Iflag (增加上拉电阻器),是否可以驱动 LM3881低电平最大电压小于0.2V?

-米切尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    数据表包含的是生产数据,我们无法保证数据表之外的任何内容。

    此致

    宜和   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的介绍。 实际上 ,他们对数据表规范的期望不会超出。

    1. 如果 Vcc=3.3V 的 Iflag=1.2mA,则该表显示最大音量为0.4 V
    2. 图7显示,如果 Vcc=3.3V 的 Iflag=1.2mA,容积约为0.25V

    以上两种情况在数据表中都是一致的。

    我的问题是:

    如果使用 Vcc=5V 降低 Iflag=5V/100K=50uA,图7显示容积接近0V。 这是真的吗?

    用另一个词代替上述问题:

    Vcc=3.3V 时,Iflag=1.2mA 的扫描床测试条件上拉电阻器是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

     如果您考虑的是最坏情况的音量,则 Rsdon 为0.4/1.2 = 333欧姆,而典型值更低。

    较大的上拉有助于降低音量电压。

    但是,客户自己测试这一点以确定它是否满足他们的需求是很好的。

    此致

    宜和