This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:工作台负载瞬态失效

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077444/lm5088-webench-load-transient-fails

部件号:LM5088

您好,尝试使用 LM5088控制器模拟负载瞬态,WEBENCH 模拟器抛出“此模拟没有波形”错误。 未提供其他错误详细信息。

即使在 WEBENCH 中打开 LM5088时使用默认参数,也会失败。  

感谢您在解决这一问题方面的任何帮助。  

这是设计: webench.ti.com/.../SDP.cgi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek  

    感谢您的帮助。 我们将尽快解决该问题。
    解决此问题需要几周时间。  请稍后再次访问 LM5088产品文件夹。  

    -李家祥(应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    感谢您报告此问题,我们正在处理此问题,我们将在本周结束前收到更新。

    此致,

    沙欣·西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 感谢你们的帮助:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    遗憾  的是,我们无法为上述报告的问题提供解决方案,因为 LM5088正在 WEBENCH 上使用 ISPICE 模型,目前我们不支持该模型。 我们现在正在禁用电气模拟。

    我们将调查 PSPICE 模型是否可用于 LM5088,并使用它在 WEBENCH 上启用电气模拟(如果可用)。 请注意,这是一个耗费大量时间的过程,可能需要一个月才能完成。

    另一种方法是,请使用产品文件夹中提供的 TINA 瞬态模型立即参考。 希望这是有用的。

    https://www.ti.com/lit/tsc/snvm022 

    此致,

    沙欣·西姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Shaheen 的更新。 我将继续进行 TINA。  

    谢谢,  

    德里克