因此,当我在系统中使用其他一些 IC 和组件时,我正在尝试从 TI 获取一些“新”产品。
据我了解,自去年以来半导体短缺,但我所住的 IC 于2023年5月至7月在 Mouser/Digikey 上有存货日期。 对于被列为新品的商品,需要15个月?
我真的想使用 TI IC,现在我只需要几个测试片,5个月后我就需要1000个测试片。
我尝试从中国采购,因为我目前在深圳。
他们在 TI 网站上以2.40 BQ25798RQMR 的价格列出,但在中国,我可以获得每台 PC 66美元到79美元的最佳价格。 这太离谱了!
即使我以这些昂贵的价格购买了一些产品,将我们的原型放入测试中,并准备好我们的产品。 一年多来,我无法投入生产。 感觉非常严重。 似乎没有人可以使用合适的电池充电器?
我是否尝试使用可用零件设计我们的产品,而不使用所需的功能,或者查看其他地方?
如果能有一个专门的页面专门介绍这场危机,以便向当前和未来的 TI 客户介绍时间安排和进度,那将是一件非常棒的事情。