This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:如何采购缺货商品(&Q);新商品(&Q);缺货商品? 最好有一个包含更新或 ETA#39的维护页

Guru**** 2546140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080142/bq25798-how-to-source-new-products-that-are-out-of-stock-it-would-be-great-to-have-a-maintained-page-with-updates-or-eta-s

部件号:BQ25798

因此,当我在系统中使用其他一些 IC 和组件时,我正在尝试从 TI 获取一些“新”产品。

据我了解,自去年以来半导体短缺,但我所住的 IC 于2023年5月至7月在 Mouser/Digikey 上有存货日期。 对于被列为新品的商品,需要15个月?

我真的想使用 TI IC,现在我只需要几个测试片,5个月后我就需要1000个测试片。
我尝试从中国采购,因为我目前在深圳。

他们在 TI 网站上以2.40 BQ25798RQMR 的价格列出,但在中国,我可以获得每台 PC 66美元到79美元的最佳价格。  这太离谱了!

即使我以这些昂贵的价格购买了一些产品,将我们的原型放入测试中,并准备好我们的产品。 一年多来,我无法投入生产。 感觉非常严重。 似乎没有人可以使用合适的电池充电器?

我是否尝试使用可用零件设计我们的产品,而不使用所需的功能,或者查看其他地方?

如果能有一个专门的页面专门介绍这场危机,以便向当前和未来的 TI 客户介绍时间安排和进度,那将是一件非常棒的事情。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,

    很遗憾听到这个消息。 我已将此事转发给我的管理层,以进一步调查价格欺诈。  我们建议您从 TI.com 下订单,并选择“通知”(如果有)。  TI.com 仅允许每个用户使用有限数量的不同 IC,因此您可能需要创建另一个 TI.com 用户,并在您已完成传真时让他们订购。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff ,感谢您的回应。 我基本上在寻找两个信息。

    1.我只需要5-10件即可在我们的新产品中进行测试。
    2.更好地表明批量订单何时会有库存(如1k+)。 我只能从第三方那里找到2023年5月至7月期间可用的信息。 如果 TI 能证实这一点,我必须寻找另一个充电解决方案。 所有合适的电源充电器都已缺货,因此很难知道从这里到哪里去。

    再次感谢您的回复。

    此致
    李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,李

    不幸的是,我目前没有任何 IC。

    我收到的最后一条信息是,库存应在第三季度22结束前保持稳定。  这个日期每周都在变化。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Jeff,感谢您的诚实回答。 我认为现在应该考虑一个页面的建议,以便显示动态新闻和信息。 我更愿意听取 TI 的意见,并相信 TI 能提供更新,而不是其他任何人。 信息是王道,可以帮助规划。

    再次感谢。