This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:过电流限制(OCL)后的 VO 电压

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079980/tps51200-vo-voltage-after-over-current-limit-ocl

部件号:TPS51200

您好,

我想知道超过电流限制(OCL)后的 VO 电压。

查看 TPS51200数据表,电流似乎限制在 REFOUT×90%-  REFOUT×110%  范围内。

例如,我知道如果 VO 针脚短路,电流限制将使 VO 保持在  REFOUT×90%-  REFOUT×110%电压范围内。
这是正确的吗?

谢谢,致以诚挚的问候,
西古萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    表中的此部分表示零件在保持额定输出电压的同时可以支持的最大源/汇电流为3-4.5A/3.5-5.5A。

    如果 情况短暂,电流限制不会维持输出电压。


    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。 我理解。

    因此,VO 针脚短路后,VO 和 REFOUT 电压会发生什么变化?

    假设有以下情况。
    ・REFOUT:无短路
    ・VO:短路

    从数据表看,VO 似乎跟踪 REFOUT。

    因此,我想知道当 VO 针短路时,VO 和 REFOUT 如何工作。

    谢谢,致以诚挚的问候,
    西古萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    理论上,遥控器未直接连接到 VO,因此遥控器应继续跟踪遥控器。

    VO 短路(即 0伏)会导致比较器电路打开高压侧 FET,LS FET 始终关闭(因为输出低于全向复极开路)。 这实际上意味着,VLDOIN 和 VO 之间的直接连接只需极小的电阻。

    请问,您在什么应用中可能会面临短语 VO 的风险?


    谢谢,

    卡迪姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的回复。 我理解。

    我认为 VO 短路的风险非常低。
    作为一种应用,它用于 DDR3的终端电压。
    这是一个需要考虑 FMEA 的问题。

    谢谢,致以诚挚的问候,
    西古萨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很高兴我们能提供帮助。 如果您有任何其他问题,请随时联系我们。

    谢谢,

    卡迪姆