This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:IADJ 引脚:滞后?

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080095/lm3409-iadj-pin-hysteresis

部件号:LM3409

大家好,

我正在评估 LM3409。 我想通过用模拟电压控制 Iadj 引脚来控制输出电流。 实际上,我说这个针脚有某种磁滞。 我在数据表中没有发现与此行为相关的任何内容,因此我在 TI 的 PSpice 中模拟了此行为。

这种行为与我在现实中看到的相似。 为此,我刚刚绘制了这一示意图,其配置极少,没有振荡器:

我们清楚地看到,对于降序 V (iadj),V (SW)在 V (iadj)=242mV 时关闭;对于升序 V (adj),V (SW)在 V (adj)=693mV 时打开,因此“滞后”为450mV:

你能确认我的情况是对的吗? 为什么会出现如此高的滞后现象?

非常感谢您的参与,

帕斯卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好帕斯卡,

    您看到的不是由 Iadj 引起的,Iadj 没有滞后。  您是否有该示意图的其余部分?  Coff 连接到什么?  SW 连接到什么?  电流感应电阻器是否为47欧姆?  您的负载是多少?电阻性不是 LED?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好帕斯卡,

    我不知道为什么你的回答没有显示在这里:

     

    Pascal PELLIZZONI 回答 了 LM3409:IADJ pin:滞后?

    您好,

    我模拟了这个局部原理图,以证明磁滞。 振荡器不工作,也没有电感器。 只打开或关闭 PDET。

    47欧姆电阻器(R5)是负载。 R4是感应电阻器。

    我用最终原理图进行了另一次模拟。 负载始终为47欧姆电阻:

    我追踪了 Viadj 的 R5电流函数(SO:I(R5)= f(V(IAD2)):

    LM3409中没有振荡器。  您不能以自己的方式模拟这种情况。  关闭时间由输出电压通过电阻器和电容器到达 Coff 产生。  如果 Coff 处的电压不能升至1.243V,它将进入最大断开时间模式。  计时确定 LM3409何时达到峰值电流阈值,如果不达到峰值电流阈值,则 PFET 门驱动器将继续工作。  请阅读有关此部件工作原理的数据表。  它需要外部组件和输出电压上升到1.243伏以上的能力。  这是一个 LED 驱动器,因此驱动电阻负载需要设计工作。

    我不知道您是如何回复上一篇文章的,但它并没有出现在这里。

     此致,