This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:TPS2121输出电压降

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079985/tps2121-tps2121-output-voltage-drop

部件号:TPS2121
“线程: 测试”中讨论的其它部件

尊敬的团队:

我们的项目中使用 TPS2121存在问题。 文档中显示了问题描述,设计原理图和测试结果。

我们正在等待您的帮助。

此致。

e2e.ti.com/.../TPS2121-Testing-data_5F00_24.02.2021.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊尔克

    从您发布的示波器图中看,TPS2121在输入之间跳转:

    我认为,要使切换变得干净,您需要的是增加滞后窗口。 您可以通过调整 PR1和 CP 引脚上的电压分压器来实现此目的。 您也可以将 ST 引脚拉至 PR 引脚。 这将使切换发生时,ST 引脚向下拉 PR 引脚并将源之间的弹跳降至最低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    洛根:

    案例1:当我将 ST 引脚直接连接到 PR1时,从 IN1到 IN2的转换会按我们的需要进行,但当我们再次连接 IN1时,它不会从 IN2切换到 IN1

    CASE2:当我用1 mohm 将 PR1引脚连接到 ST 引脚时,压降问题仍然存在。

    第一个病例的结果图像如下。

    我们非常紧急地等待你的答复。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊尔克

    您不能将 ST 直接连接到 PR1。 您需要在此处安装一个上拉电阻器,否则它将不会从 in2切换回 IN1。 数据表建议 ST 和 PR1之间的电阻为1兆欧,但您也可能使用100千欧。

    看起来您还需要 CP2引脚上的10nF 电容器,可能还有一些电容器。 这将使设备在切换期间保持稳定。 如果负载非常重,增加输出电容也可以防止出现压降问题。