This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:负输出电压

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951, TPS7A39

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079460/lp2951-negative-output-voltage

部件号:LP2951
“线程: TPS7A39”中讨论的其它部件

您好,

我想知道该零件使用了什么方程式和原理图配置? 数据表给出了正输出电压的方程式:  

输出电压= 1.235V *(1 + RtoP/Rbot)

负输出电压配置的公式是什么?

谢谢你,

Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Ethan,

    本设备 LP2951不是负电压 LDO。  

    TPS7A39这样的负输出 LDO 在这里是否起作用?

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据我的经验,许多最不发达国家有能力提供负产出。 我想减少 BOM 中的部件数量,我已经在使用此 IC。 您是否认为此 IC 不能用于负输出配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ethan,

    很抱歉耽误你的时间,Jimmy 本周是 OOO。  

    我认为,如果您在方程式中加上接通 GND 的电压,将完成方程式,即:

    输出电压= 1.235V *(1 + RtoP/Rbot)+ VGND

    当然,如果这样做,VGND 电源需要是低阻抗源,这样 LDO 就不会变得不稳定或不准确。  

    此致,

    尼克