This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:原理图回顾

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077809/ucc28070-schematic-review

部件号:UCC28070

大家好,团队

我们有一个很好的新 DIN UCC28070APWR

有一件事需要您的支持!
请帮助检查此 SCH,THx

规格:

Win =800瓦

VIN = 90V~264V

e2e.ti.com/.../UCC28070APWR-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kygo,

    好消息!  请为此项目提供 PPMID。  

    请留出 一 到两天时间完成此审查。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    PPMID 为 399521

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在2018年2月18日通过 EOB 再次向您提供此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ray

    感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../UCC28070APWR-SCH_5F00_RD_2D00_Markup.pdf

    您好,Kygo,请参阅您提供的示意图的标记文件。

    将来,请客户填写计算器工具,并将其包括在原理图中(www.ti.com/.../sluc114)。  这可以防止我们方面的猜测,也可以节省大量时间。  它还可以确保客户设计的意图是明确的,因为除非客户输入其设计参数,否则无法验证某些组件值。  这使得审查更加有力。  另请注意 ,增压电感器值未包括在原理图中,因此我必须对其以及峰值电流等相关参数进行假设。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6888.UCC28070APWR-SCH_5F00_RD_2D00_Markup.pdf

    你好,Kygo,

    很抱歉给您带来不便,但我想更新原理图审查标记。  我删除了两条评论,所以前面的标记没有什么重要的。

    射线