This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQSTUDIO 中的设备切换

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080093/bq78350-r1-device-toggle-in-bqstudio

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其它部件: BQSTUDIOEV2400

你(们)好

但是,我使用 BQ78350-R1定制了仪表,当我通过 EVM2400连接到 BQstudio 时,我的设备会被检测到,但它会在设备和空白屏幕之间切换。 我正在附上两张屏幕截图。

BQSTUDIO 窗口在以下两个屏幕之间保持切换。 请告诉我这可能是什么原因。

Detected

Not_detected

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prabhat 您好,  

    这意味着仪表正在与 EV2400失去通信。 您的 EV2400的 VSS 连接到您的主板的什么位置? 如果它连接到您的 Pack,并且您使用的是低端 FET,则可能无法获得可靠的通信,因为当 FET 打开时,Pack 是浮动的。  

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 的快速准确回答。 是的,当 VSS 连接到电池接地时,问题就会得到解决。