This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25183:电源管理论坛

Guru**** 2384640 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25183
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079967/lm25183-power-management-forum

部件号:LM25183
“线程: 测试”中讨论的其它部件

我计划使用 LM25183构建降压隔离直流到直流转换器。 DC +24.0V -> DC +5.0V

我用原型测试了它,但与5.0V 设计相比,输出电压大约为+5.6V。

是否可以调整外围组件的输出电压?

我们将向您发送电路图和变压器规格。

随附文档:20220224.zip

密码:togi20220224

e2e.ti.com/.../20220224.zipThank,请您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimihiko,

    我已经检查了 SCH 和变压器的设计,并与您确认它是3:1还是4:1?   Vout 测试是不加载还是加载?

     从现在开始,唯一的方法是将 RFB 更改为将 Vout 更低, 尽管它看起来与我们计算的不同。

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃琳娜

     非常感谢您发送电子邮件

     我们将在确认后尽快与您联系。

     非常感谢。

     此致,

    延吉泽金彦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃琳娜

    我们将向您发送 WEBENCH 的模拟结果。  

    随附文档:LM25183_WEBENCH.zip

    密码:togi20220225

    非常感谢 much.e2e.ti.com/.../LM25183_5F00_WEBENCH.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃琳娜

    模拟和原型之间的变压器阻抗存在差异,这是否是输出电压增加的原因?

    14μH -> 33μH

    变压器的绕组比可能为4:1,将其修正为3:1可以解决问题吗?

    4:1 -> 3:1

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kimihiko,

    Vout 与 RFB 相关,我仍在检查是否有其他因素会影响它。 输出电压。 我已附上一个计算结果 heree2e.ti.com/.../LM_2800_2_2900_518x-PSR-flyback-converter-quickstart-tool.xlsx

    如何尝试更换一个小电阻器,以检查它是否可以在无负载的情况下将输出电压影响到5V,

    埃琳娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的埃琳娜

    感谢您提供信息。

    我将根据您提供的信息进行检查。

    感谢您的持续支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,等待好消息,

    elena-gao@ti.com