This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:询问 BQ25606充电设计问题

Guru**** 2381990 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080083/bq25606-asking-for-bq25606-charging-design-questions

部件号:BQ25606

主席先生,你好,

 

我的客户希望在 C 型端口上设计键盘设计的充电器 BQ25606。键盘中有电池。

此 C 型端口是电源接收器端口。  

BQ25606能否根据不同的温度支持以下充电要求?

下面是电池规格。

https://txn.box.com/s/at7yqbp49pihmecor2v8s6k3j1oc6esu

感谢你的帮助。

 

巴西,

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH,

    BQ25606内置温度曲线如图9-2所示。 JEITA 配置文件:充电电流和图9-3. JEITA 配置文件:充电电压。 它与客户要求不匹配。 有关详细信息,请参阅设备上的9.3.5.4充电模式期间 JEITA 指南合规性。

    谢谢,

    宁。