This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:全功率跳转问题

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079210/bq24296m-full-power-jump-issue

部件号:BQ24296M
“线程:BQ24296”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

BQ24296用于电池管理。 当电池几乎充满时:“实际电池电压约为4V-4..1V”

设备在快速充电和充电终端 Done2状态之间跳转。

  • Stat 引脚输出20 Hz 频率,PGN 输出较低。
  • INT 始终生成中断(频率也是20 Hz)。
  • 00-09寄存器的值为32 1B 20 11 b0 8b 73 4b A4 00,其中 REG08值在 A4和 b4之间跳转,而 REG09值始终为0。
  • TS 引脚使用一个固定电阻器(10k)来划分电压,大约为2.45伏。

以下是电路:

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    我正在研究这个问题,你可以期待在2月24日之前听到反馈。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Cherry,

    [引用 userid="496057" url="~/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1079210/bq24296m- full power -jump -issue"] 2009寄存器的值为32 1B 20 11 b0 8b 73 4b A4,其中 REG08的值始终在 REG08/4和 A4 b00之间跳跃。]

    A4<->b4,设备在快速充电和充电终端之间进行切换。  当电池充满电压低于充电阈值(REG04[0])时,设备会自动启动另一个充电循环。

    其他问题很少

    1. 客户能否检查范围内的蓄电池电压和电流?
    2. 是否存在可能触发充电的系统负载
    3. 您能否分享包含被动元件值的原理图?

    谢谢,

    尼克