This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSLCDK6748:TMDSLCDK6748

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSLCDK6748

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079573/tmdslcdk6748-tmdslcdk6748

部件号:TMDSLCDK6748

尊敬的 TI:

我们从 TI 商店购买了16套 TMDSLCDK6748套件(日期为:2022年1月19日的发票号5920636245),在使用 XDS100v3仿真器进行测试时,我们发现其中一套套件扫描路径有问题  

[开始:德州仪器(TI) XDS100v3 USB 调试探头_0]

执行命令:

%cs_base/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile %-RV -o -F inform,logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


--- [打印主板配置路径名]-------------

C:\Users\MOHAMM~1.HUS\AppData\Local\TEXASI~1
CCS\ti\0\0\BrdDA\testBoard.dat

--- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

该实用程序已选择100或510类产品。
该实用程序将加载适配器“jioserdesusbv3.dll”。
图书馆的建造日期为2016年7月27日。
库构建时间为“18:31:37”。
库软件包版本为“6.0.407.3”。
库组件版本为'35.35.0.0'。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“4”(0x00000004)。
控制器的插入长度为“0”(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

--- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

将通过切换 JTAG TRST 信号来重置扫描路径。
控制器是带 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不带电缆)。
该软件配置为使用 FTDI FT2232功能。
控制器无法监控 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监控 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的正时。
控制器无法控制输入引脚上的正时。
扫描路径链路延迟已设置为“0”(0x0000)。

硬打开控制器时出错。

--- [发生错误,此实用程序已中止]-----------------

此错误由 TI 的 USIF 驱动程序或实用程序生成。

值为'-233'(0xffff17)。
标题为'S_ERR_PATH_BUSD'。

解释如下:
JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位,它们可能会断裂。
试图扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎已损坏
存在卡在一个位置或卡在零位置故障。

[结束:德州仪器(TI) XDS100v3 USB 调试探头_0]

我们以 C0880458号案例在 TI 客户支持部门提出了 TT  ,我们收到了以下链接的回复  

 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/689805/ccs-tmdslcdk6748-having-trouble-getting-started 

但问题仍然存在,请建议我们如何处理

谢谢,此致,

侯赛因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在尝试不同组合的 TMDSLCDK6748套件和 XDS100v3 USB 调试探头的情况下执行了任何 ABA 测试,以确认问题是否与一个 TMDSLCDK6748套件隔离?  如果是,我建议您研究启动本装置退回的适当方法。

    我无法对此提供帮助,因为我只回答了与处理器相关的特定硬件问题,并且不熟悉购买和/或将物品退回 TI 商店的过程。

    此致,
    保罗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经使用不同组合  的 TMDSLCDK6748套件和 XDS100v3 USB 调试探头进行了测试,除了一个 TMDSLCDK6748套件外,似乎所有测试都处于良好状态  

    谢谢你 ,我们会这样做的