This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25170:设计审查和 PG,STAT 针脚

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080088/bq25170-design-review-and-pg-stat-pins

部件号:BQ25170

您好,

我想用这款充电器 IC 和这些配置为1节锂离子电池充电。

对于 PG 和 STAT 引脚,我要为每个引脚连接一个 LED。 我计划使用的 LED 具有1.70V 正向电压和20mA 正向电流(SMD 0603封装)。

为了保护它们,我决定使用540欧姆电阻器。  

  • 但是,我想知道这是否会导致问题,因为在数据表中,它显示“通过10kOhm 电阻器连接到上拉轨”。 我认为它独立于 LED 连接。  保持设计与这些引脚相同是否有任何问题?

注释为430450420的组件是电池引出线。  

1-对应于蓄电池的正极端子

2 - 对应于蓄电池的 TS 针脚,该针脚连接到蓄电池组中的热敏电阻(10千欧)

3 - 对应于蓄电池负极端子(接地)

4 - 对应于蓄电池的 ID 针脚(将不会连接)

5-安装销

6- 安装销

您是否注意到电线和网标签的连接有任何错误或错误? 如果是,请告诉我。  

 任何建议也将受到赞赏。

非常感谢您的参与。 祝你度过美好的一天!

此致,

警犬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Caner

    进入/PG 和 STAT 的最大电流为5mA。  建议 为/PG 和10k STAT 使用 LED 电流限制电阻器。  但是,如果注意不要超过最大额定电流,则可以使用较低值电阻器和较高电流。

    我已经查看了示意图,没有发现任何问题。