This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:查询 BQ25173输出电压设置

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079680/bq25173-inquiry-about-bq25173-output-voltage-setting

部件号:BQ25173

您好,TI 专家

客户已应用 BQ25173来配置电路,在设置输出电压期间,存在以下问题。

[请参阅下面的示意图]

根据当前设置的电阻值,当确认为 R42:210Kohm,R43:51Kohm,Vout = 4.08V 时。

但是,如果您将输出电压更改为 R42:470Kohm,R43:91Kohm 以更改输出电压,则输出电压是固定的,不会输出,而是在1.8V 和1.9V 之间来回。

原因可能是什么?

数据表指出,只要 R42和 R43的电阻总和不超过1Mohm,就没有问题。

请检查问题所在,您能否确认可以将输出电压额外设置为4.2V 的推荐电阻器值?

请检查。  谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

     插入适配器后,您可以检查 VIN,VOUT,FB 波形吗? 如果可能,也可以使用电流探头检查导出。

    如果 使用 R42:470Kohm,R43:91Kohm,您将设置 Vout = 0.8V *(470 + 91)/91 = 4.93V,而不是4.2V。 请参阅数据表部分中的方程式  7.3.2。

    谢谢,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼克

    感谢您的回复。

    首先,为了将客户的输出电压设置为4.2V,使用了 R42:680Kohm,R43:160Kohm,并确认实际的 VREG=4.18V。

    充电电流曲线的 CV 部分显示,电流在 VREG=4.18V 之后下降,但当您实际充电时,电流逐渐下降到 VREG=4.1V 以下(超级电容直接测量),并进行充电。

    Q1)这样充电是否正确?

    当卸载上盖后测量时,确认当 VREG=4.0V 略微超出时,充电电流下降,STAT PIN 降至低位。

    对于 STAT PIN,它取决于以下状态。

    Q2) STAT PIN 状态是否由电阻值大小(确定 VREG 值的电阻)决定?

    由于无法使用 BQ25173 STAT 针脚进行完全充电指示,因此当前充电情景设想如下。

    - CC 充电:至电池电压4.2V (VCAP)

    - CV 充电和完全充电指示:当电池电压达到4.2V→STAT 针脚拉低→SW 延迟8分钟(由主机处理器) →充满电指示灯亮起(通过 LED 指示灯)

    问题3)是否可以支持 RFBB 和 RFBT 的电阻值调谐以在上述情况下工作?

    请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    格拉迪,你好!

    1. 该图不是按比例绘制的,通常用于叠加电容,CV 相比锂离子电离子电离子电压短得多。 如果您有充电日志,我可以为您查看它们。
    2. 当输出达到调节目标98%时,STAT 针脚将会降低。 这与 FB 引脚撞击98%的 VFB_ref (0.8V)的情况相同
    3. 此设备没有端接电流,电流将逐渐降至0mA。 超帽的 CV 锥度时间取决于 电容和使用的充电率- 这不是可配置的系数。

    此致,

    尼克