This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:LM27762

Guru**** 2579305 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080112/lm27762-lm27762

部件号:LM27762

该部件的规格要求负极反馈接地的电阻器大于50k。 我尝试使用10公里的 GND 电阻器反馈,它工作正常,噪声层提高了近3dB。 10k 是否正常? 我应该添加一个电容器吗? 我不想放弃3dB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,新星

    数据表显示,从反馈到 GND 的电阻器应不小于50K。 因此,您不应该在此处使用10K。

    此致,

    瓦伦