This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25148:设备通电时电源正常

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079704/lm25148-power-good-timing-when-device-power-up

部件号:LM25148

大家好,团队

客户询问 设备通电后电源正常针脚的高拉时。

我只能在 DS 中找到 OV 和 UV 响应时间。 请就此提供帮助? 谢谢你。

此致,

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克

    只有输出为 OV 或 UV 时 PG 才具有下拉功能。

    否则,PG 引脚为开路漏极, 当输出在软启动3毫秒典型上升后上升时,将允许向上拉。

    此外 ,如果需要,可由 RC 配置启动时间。

    希望这对我们有所帮助,

    ——奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,奥兰多,

    获得它,感谢在这方面的帮助。

    此致,

    迈克