This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3852-Q1:初始化期间看门狗被禁用

Guru**** 2518370 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3852-Q1, TPS3890-Q1, TPS3852, TPS3890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079548/tps3852-q1-watchdog-disabled-during-initialization-period

部件号:TPS3852-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TPS3890-Q1TPS3852TPS3890

您好,专家,

我们的客户在其项目中使用 TPS3852-Q1。 但他们不使用 TPS3890-Q1,数据表中建议使用 TPS3890-Q1,如下所示。 SET1引脚直接连接到3.3V,这意味着没有延迟时间。 这是否适用? 在这种情况下,是否存在潜在风险?

此外,如果 TPS3852-Q1的延迟时间必然需要,您是否有延迟时间建议?  

从数据表中可以看到下面的图片,“启动”是什么意思? 启动 TPS3852?  

非常感谢您的帮助!

巴西,

电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,您好,

    TPS3890增加了启动 SET1的延迟,但不需要。  

    TPS3852可以在启动时启用看门狗启动,无问题。 WDO 将触发重置,直到 WDI 看到信号,MCU 应注意,如果它们不提供 WDI 信号,则忽略 WDO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco,  

    让我描述一下我的理解,以确保我完全理解这一点。  

    如果没有 TPS3890,则在系统通电期间,WDO 将触发,因为 MCU 未通过 WDI 为其供电。 此时,MCU 应该知道这种情况,并在向 WDI 发送第一个信号之前忽略 WDO 断言。 我是对的吗?  

    感谢您的耐心等待。

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    没错。 如果 MCU 不支持重置 WDO,则应该有延迟,但这种情况很少见。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marco,

    下面的描述我真的不明白。 请您详细解释一下? 谢谢!

    [引用 userid="258478" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1079548/tps3852-Q1-watchdutchdics- disabled-texample-during-initialization period/3996892#3996892"]如果 MCU 不支持 WDO 重置它

    巴西,

    电子郑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电子

    我的评论是关于 MCU 的软件。 只需确保 MCU 在启动时会看到 WDO 触发器,并将其编程为忽略 WDO 触发器。