This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS630241:反馈网络电阻

Guru**** 2510105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079902/tps630241-feedback-network-resistance

部件号:TPS630241
“线程:测试”中讨论的其它部件

希望修改反馈配置的输出,以便调整输出电压。   数据表中根本没有讨论预期的内部分禾器电阻值。  TI 能否提供有关数值范围或2.9V 处的预期 FB 引脚泄漏的任何指导?

谢谢,Dave

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您好,Dave,

    很抱歉,我在 我们的系统中找不到您需要的任何日期。对此我深表歉意。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,PSpice 模型是否会显示典型行为?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     大卫,你好。

    我认为这是个好主意。如果你在尝试了 PSpice 之后有任何问题,请告诉我。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实进行了测试,看到在2.9V 处有4.5uA 进入 FB 引脚。  这非常接近我的预期。   我想我可以从这里拿出来。   没有其他问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      大卫,你好。

    你做了一个很棒的 JOD。谢谢。

    此致