This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:引脚1 2 3短接在一起

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078366/tps54302-pin-1-2-3-are-short-together

部件号:TPS54302
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我的客户遇到了问题。

当交流适配器连接到系统时,TPS54302的引脚1,2,3短接在一起。

我的客户做了一个实验,如果他们不使用电阻器除以 EN,这意味着通过内部启用 EN。这种情况不会发生。

你知道为什么?  

 下面是我的客户示意图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    此损坏的故障率是多少? 损坏时,您是否可以帮助捕获一些波形(VIN,SW,Vout)?

    关于 EN 连接,不确定它是否与布局/Spike 相关。 还可以帮助共享布局以供审核?

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jason

     交流适配器连接到系统时,您能显示针脚1,2,3的波形吗?  它可以帮助我们分析 为什么会发生这种情况。 当发生这种情况时,如果设备损坏或仍能正常工作?

     我注意到 Cout 只有20U,  而一个人的直流电压只有 6V。 我们建议客户使用44u,直流电压至少是 Vout 的两倍。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Harry,Young,

    我已经要求我的客户向我提供波形,谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森,你好!

    正在等待您的信息。 年轻人将在这个周末后回复你。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    R2779和 R2780值不正确。 客户没有遵循数据表中的方程式1和2。 因此设备可能无法按预期关闭/关闭并损坏 IC。 请重新计算这两个电阻器值并再次测试。 希望这能有所帮助。

    谢谢,

    南希  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    如何在数据表中获取 Vstart 和 Vstop,我找不到这两项。

    为什么您认为该值是错误的。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    Vstart 和 Vstop 是您要启动和停止设备的值,这意味着您需要决定这2个值。

    电流设置(电阻器)不是很好,因为 阈值太小。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    但我不太理解为什么你说这种价值是错误的?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    当前 的电阻器为47k/10K,将带来 Vstart -Vstop ~ 0.25V,此值太小,因为设备 可能无法按预期关闭/关闭。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

     Vstart -Vstop 的推荐值是多少?

    >500mV 正确?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    仅请求  Vstart -Vstop>0.5V。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    我已经和客户交谈过以修改电阻值。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    我会 先关闭此案例,如果有任何其他问题,请重新打开。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    请查看布局。

    客户也想检查布局是否正常。


    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    您能否帮助分享最新的版本和更清晰的 PCB 以供审核?

    这张照片对我来说不容易阅读。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    我要求客户向我提供更多文件,谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    当然,如果有任何更新,请告诉我。 或者,您可以将它们发送到可能的邮箱以获得直接支持 young-zhao@ti.com

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    我向你发送了邮件,请检查。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    通过邮件发送给您。

    BRS,

    年轻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Young,

    打扰一下,

    我向你发送了邮件,你收到了吗?

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杰森:

    很抱歉错过了它。

    请继续与客户讨论。

    BRS,

    年轻