This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A25:软启动和浪涌电流

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1077309/tps7a25-soft-start-and-inrush-current

部件号:TPS7A25

我正在使用 TPS7A2533。

我有以下关于软启动和浪涌电流的问题。

●数据表显示软启动功能是内置的,但它在方框图中的确切位置是什么?

●软启动功能是否始终启用?

●我在数据表中看不到有关软启动功能的任何详细信息,但您是否有启动时浪涌电流的特征图(我想知道单是设备就有多少浪涌电流。)?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    是的,软启动处于内部功能,并且始终处于启用状态。 我们通常不提供此级别的方框图,但我们可以考虑为您提供有关此方面的更多信息。 此外,请留出2-3个工作日来帮助查找有关此软启动功能的更多详细信息。  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想了解一些关于软启动的信息。

    如果需要2-3个工作日,没问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    此设备具有一个小的软启动功能,可在启动过程中启动,与之相比反应时间更慢。 它确实有大量涌入电流。 您是否正在寻找某些功能? 如果您正在寻找真正的软启动功能,这可能不是正确的部分。 如果您能够提供规格,我们可能会找到更好的解决方案。  

    谢谢,

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于 TPS7A2533,典型应用中的浪涌电流是多少?

    是否有一个图表显示启动时的浪涌电流特性?

    由于启动时的浪涌电流,由于该电流导致的输入电压降不是问题,但大约500~600mA 的电流正在流动,我们正在调查原因。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    数据表中没有对此进行分析,但我们可以通过提供一个典型图表,在未来几天内测试1台设备。 同时,对于您所看到的问题,您是否碰巧获得了范围图或示意图,以帮助我们了解问题所在?   

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将向您发送目标零件的电路图和波形。
    请告诉我您的电子邮件地址。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,正在研究和审查数据。  

    谢谢,  

    麦克基拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过 Messenger 解决。 如果有任何后续问题,请重新打开线程。