This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN04050C:用于反相应用

Guru**** 2605675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS82130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078559/ptn04050c-used-in-inverting-application

部件号:PTN04050C
“线程:TPS82130”中讨论的其它部件

尊敬的支持:

您能否确认此电源模块是否可以支持反相应用,例如3V 至 -12V 输出?

此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    您可能需要查找降压模块。 降压可以使用反向降压-升压拓扑将正极转换为负极,而升压可以将负极转换为正极。

    TPS82130可以执行此操作,但您仍需要与相关的降压团队再次核实此请求。

    有关更多详细信息,请参阅以下应用说明:

    在反向降压-升压拓扑中使用 TPS6215x

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以使用降压转换器或模块 从3V 获得-12V 电压。  

    使用  https://www.ti.com/lit/an/slva317b/slva317b.pdf 中的方程式1,3,4和5 将反相规范转换为降压规范。  

    使用方程式3 确定降档的最小 VIN 规格。    

    使用方程式1确定设备最大电压  设备最大电压需要大于  Vin 最大值+/Vo/

    使用 eq 4和5确保设备的最小电流限制足够高,足以容纳输出电流

    使用 VIN 最小值,VIN 最大 值和 IO (Iclx1.3至1.5)缩小搜索范围。  

    www.ti.com/.../products.html