This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:有关 BQ24610的一些问题需要咨询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079971/bq24610-some-questions-about-bq24610-need-to-be-consulted

部件号:BQ24610

dears:

我们在使用 BQ24610为4节电池充电时遇到一些问题:

1.取出电池,VBAT 仍将输出16.8V。  应关闭正常 BATFET。

2.当适配器电流为40mA 时,“充电完成”LED 指示灯不亮。

3.当实际蓄电池电压为16.4V 时,蓄电池将从快速充电模式切换到恒压充电模式。  通常,它将以16.8V 的电压切换。

我们使用 EVM 板的参考设计,原理图如下 所示。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1.您能否捕获这种情况的波形? 如果没有电池,控制器将运行电池检测。  STATx 引脚在做什么?

    2.请您详细描述一下您的意思吗? STATx 引脚在做什么? 此时充电电流是多少? 输入电压和蓄电池电压是多少?

    3.这说明了电压调节阶段的需要。 在电流调节阶段结束时,VFB 引脚的电压为2.1 V (SRN 是您的调节电压),但由于 IC 到实际蓄电池端子的阻抗,蓄电池仍不在调节电压下。 因此,控制器将缓慢地将电流减去电瓶中的电流。 这将降低 IC 至蓄电池的阻抗降,从而使其与所需的电压调节相匹配。  根据数据表,“当 VTTC 有效时,当 VFB 引脚上的电压高于 VRECH 阈值且充电电流低于 ITERM 阈值时,会检测到端接。” 此时,充电将停止,电池电压将与所需的电池电压调节更接近。

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

    如果回答了您的问题,请单击“已解决”。