This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21521:UCC21521

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC21521

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1079139/ucc21521-ucc21521

部件号:UCC21521

你好!

我们正在尝试模拟和调试一条电路,其中 UCC21521用于驱动十六进制桥式 MOSFET (XIXFH56N30X3)以实现电动机负载。 在模拟中,我们使用了 ixt_96N15P MOSFET。 我们正面临收敛问题,连接到驱动器外部的上部 MOSFET 未打开。 单个 MOSFET 和驱动器工作正常。  

请告诉我们可能出现问题的连接或任何其他解决方案。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里亚,

    我现在正在研究这个问题,我将在一天或两天内回来与你谈谈。  

    此致,

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢克里斯蒂安!

    另外,您是否知道如何为 TINA 用 pspice 连接 UCC21521的 NC 端子?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里亚,

    克里斯蒂安目前已不在办公室,但应在第二天内回答您的问题。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,理查德!

    感谢您的更新!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,斯里亚,

    您可以尝试以下几种方法:

    关于连接 TINA 中的浮动引脚,您可以尝试将其连接到地面,也可以尝试将其连接到彼此。 我有一个电路没有为我模拟,因为 NC 引脚是浮动的,所以在 TINA 中可能也是这样。  

    您可以在这里看看这是否能解决您的问题?  https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/409351/convergence-problem-check-the-analysis-parameters-in-tina#

    您是否可以尝试删除所有电感器和 外部型号,并尝试运行 SIM 以查看它是否仍然存在收敛问题? 如果问题仍然存在, 请逐一将其重新添加到第一位,以确定问题的原因。  

    您能否在“TI 的 PSpice”中重新创建此错误,以查看它是否会为您提供有关收敛问题的更多详细信息? Tina 的错误消息对查找错误来源不是很有帮助。  

    您可以 上传示意图的图片吗?

    此致,

    克里斯蒂安