This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62110-EP:高达85C 时的反馈电压容差

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62110, TPS62111, TPS62110-Q1, TPS62110-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1078572/tps62110-ep-feedback-voltage-tolerance-at-up-to-85c

部件号:TPS62110-EP
线程中讨论的其它部件:TPS62110TPS62111TPS62110-Q1

大家好,团队

客户提出两个问题:

1. TPS62110的 EP 版支持的温度范围高于标准版和 Q1版,因为其反馈电压容差更高。 EP 机型是否支持高达85C 的较低反馈电压容差以及较低的成本机型?

EP

问题1.

2. 使用 TPS62111Q (汽车),材料可能处于环境空气中并经过168H 处理,之后必须干燥。 然后,168H 重新开始。 对于 TPS62111 (工业),材料可能在环境空气中存在1年,直到必须干燥为止。 考虑到 Q1版本的较高温度容差,这是有意义的。 但温度范围比 Q1更高的 EP 机型可再次存储1年。 请详细说明这一点吗?

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    1.为了获得反馈准确性,TPS62110-EP 在温度低于85C 时应与 TPS62110和 TPS62110-Q1具有相同的数字(+/-2%)。  

    2.让我与质量团队一起检查这一点。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    关于第2项,在与质量团队核实后, 我们对第1季度零部件的要求更加严格。 因此,我们将 MSL3用于 TPS62110-Q1部件,将 MSL2用于 TPS62110-EP 和 TPS62110。

    谢谢,
    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的检查,Amod。 我不理解对问题2的答复,因为 EP 零件通常具有更严格的要求。 在这种情况下,例如工作结点温度:

    • EP:-55至125C
    • Q1:-40至125 C

    此致,

    弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗朗茨!

    艾莫将很快回复您!

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Franz,

    MSL 规格差异是由于在组装-Q1部件时湿度吸收更加严格。

    谢谢,

    阿莫尔