This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5601R5:实际输出功率

Guru**** 2618455 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM5601R5

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080103/tpsm5601r5-actual-output-power

部件号:TPSM5601R5

大家好,团队

您能否澄清一下该设备的实际输出功率是多少,请说明一下?

TPSM5601R5的降压模块在功能顶部的数据表中的输出功率为18W。
额定电流最大为1.5A (limit_1.9A),输出电压范围为1~6V。
我需要知道其中哪一项是正确的。 我猜它的输出功率是9.6瓦,就像本系列中的其他模块一样。
对于输出电压高达16V 的模块,额定功率将为正常状态,作为模块的最大值。
这可能只是打印错误或从9.6瓦模块的数据表中接收错误。

谢谢你,

弗朗茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,弗兰克,

    正如您所述,该设备只能输出~9.6瓦的功率,因为这是 V * I 方程的最大功率。 我相信,编写此数据表的工程师宣称,热封装能够耗散18W 的功率。 他必须已从家庭中的另一种产品中转移了这条生产线。

    请告诉我这是否能回答您的问题。

    谢谢,

    安德鲁